智慧农业的力量与射频技术的作用
历史上,农业领域一直在采用新技术。从早期采用轧棉机到蒸汽机,农民一直位于历史上最伟大的创新者之列。假如没有先进的商业化农业为广大的城市工人提供充足食物,则很难想象工业革命会是什么样子。这种农业进步趋势一直持续到今天。我们将推出新的系列文章,探讨智能技术在农业和养殖业中的各种部署和影响,本文是该新系列文章中的第一篇。
近几十年来,农业领域的进步被其它领域发展的光芒所遮盖。微电子和互联网等先进技术成为头条新闻。尽管如此,农业领域的创新步伐和意愿并没有放缓。正如英特尔信息图所示,到21世纪中叶,全球人口预计将达到近100亿,农民们已迅速采用可增加产量和提高效率的技术。
智慧农业
过去十年,工业领域最大的趋势之一是智能工厂的发展。这种发展的标志是在制造业中计算机和机械之间连接性不断增强。在智能工厂内,机器收集数据并与整个网络共享,使得制造商能够监控并快速响应变化。在农业中也有一个类似的趋势,即智慧农业。
智慧农业采用了最新的传感器、计算和连接技术,并利用大数据来帮助农民实现产量最大化。这些数据是从各种来源收集的,用于帮助农民做出决策,从确定最佳土壤条件到监测牲畜健康并调整其营养。尽管收集的数据量巨大,但智慧农场的技术意味着可以将策略应用于个别田地或动物,从而最大限度地利用资源并确保发挥最大的生产效力。
因此,新技术对于收集、共享和处理这些海量信息至关重要。得益于现代电子技术的发展,现代电子设备的体积更小、生产成本降低且功耗更小,因此我们有能力部署所需的大量传感器。这些设备可以部署在田间的固定位置,也可以部署在拖拉机或联合收割机等动态平台上,甚至可以 部署在牲畜体内,以允许在大范围内跟踪单个动物的移动。
在这些应用场合中,传感器被集成到信息网络中,用于收集、共享和分析数据。无论是通过传统电缆还是通过无线通信网络传输信号,正是这种连接性成为智慧农场的标志。
新技术
5G通信的引入为农民提供了一个新的强大工具。尽管消费市场对这项新技术的采用最为明显,但5G的功能将在其它领域产生更大影响。5G 不仅提供与有线通信速度相当的无线通信,而且还有可能将传统上无法接入最新高速网络的农村地区连接起来。
这种新的连接方式非常适合智慧农场。5G 技术将首次让农民能够将各方面的技术整合到一个统一的网络中。固定传感器和远程监控设备都可以为农民提供实时数据。当这些技术与GPS导航等其它先进技术相结合时,农民将能够准确地将资源用在最需要地方。
即使是传统的农业机械也将受益于最新技术。使用无线技术进行快速通信的能力正被整合到最新一代拖拉机上。低延迟的车对车 (V2V)通信允许我们使用自动驾驶或无人驾驶车辆。在GPS的引导下,使用来自智慧农场网络的数据,拖拉机和其它农用车将能够在无人监督的情况下安全运行。农民甚至可以使用无人机来收集数据并在空中施肥。
解决方案:射频技术的作用
射频(RF)通信是这些创新领域的核心。在当前的数字技术时代,人们很容易忘记无线系统仍然依赖于高频无线电发射器和接收器来进行通信。随着最新设备以惊人的速度发送数据,设计人员依赖于高性能射频连接器进行连接。然而,在将最新技术整合到农业产业的过程中,还存在一些需要面对的挑战。我们将在本系列文章的下一篇文章中探讨其中的一些挑战。
Molex 在为射频应用场合提供完整解决方案方面拥有数十年的经验。凭借最新的5G技术,并设计具有卓越信号完整性的产品,Molex可以提供频率高达65 GHz的电缆和连接器解决方案,产品即使在农业行业的恶劣条件下也可以达到该频率响应。Molex凭借其全球布局和供应链,成为令人兴奋的农业领域的关键合作伙伴。请联系Molex,了解我们如何与智慧农业领域的创新领导者合作,为未来的农民提供解决方案。
要继续关注智慧农业领域的话题,请阅读我们新系列文章中的第二篇文章,“迎接挑战,将智慧技术融入农业机械”。