普通消费类移动设备已经走过了很长的一段路,从最初的电话起家,发展为管理人们生活的大多数方面的手持电脑设备。那么接下来会发生什么呢?
为了找到答案,我们询问了负责智能手机、平板电脑和智能可穿戴设备设计的利益相关者,未来(2026年)典型的消费移动设备将会是什么样的。
通过筛选,Molex莫仕对全球来自不同地区,不同规模公司,代表移动设备原始设备制造和供应的207名从业者进行了问卷调查。
90%的受访者预计,移动设备将会采用不同外形,但对于它们是更小、更大还是完全不同,人们尚未达成共识。
超过三分之一的人认为2026年的移动设备将发生巨大变化; 这一点令人感到惊讶,因为在过去的几年里,移动设备的革新是循序渐进的。5G很可能是移动设备实现增值的关键驱动因素。
73%的人认为2026年的手机有可能可以穿戴。
其他颠覆性的功能将可能是,自充电、全息或投影显示、完全可回收、免受环境因素(灰尘、水等)的抗损坏屏,等等。
然而,根据受访者的公司类型和工作水平,这些特征中哪些是将成为标准存在许多差异。
5G将成为新型移动设备互联互通的关键平台。
这项技术有望提高下载速度——几乎40%的人认为1-3个GPs将成为常态。然而,只有14%的人认为2026年所有智能手机都将是5G。
82%的人认为,消费者将从5G智能手机收益。
96%的受访者表示,移动设备面临的技术挑战在某种程度上影响了创新。37%的受访者指出,5G连接性能和高速无线充电是最困难的挑战。
93%的受访者表示,除了技术障碍,消费者对现有产品的满意度(32%)和价格预期(38%)也会抑制创新。
有一件事是明确的——移动设备的未来并非如此。
即使从现在开始的短短五年内,要想知道未来会发生什么都是困难的。这就是为什么有Molex莫仕这样的合作伙伴是如此重要。我们在5G、天线解决方案、微型连接器和其他未来移动设备关键实现技术方面领先创新。