战略协作颠覆了建筑结构地基测试

就在一年多前,佛罗里达州瑟夫赛德(Surfside)的一栋12层海滨公寓楼倒塌了,这是佛罗里达州历史上最大的非飓风造成的紧急事件。虽然美国国家标准与技术研究院(National Institute of Standards and Technology)仍在调查倒塌的原因,但人们普遍认为,导致此次坍塌的原因是大楼结构基础存在重大问题。自1981年Surfside大楼建成以来,深基础测试设备和技术的发展突飞猛进。假如在当时施工期间就存在这种颠覆性的结构测试技术,那么能否防止这一灾难性事件发生呢?

如何凭借更有效的测试来避免此类悲剧发生呢?该问题启示了科技公司以不同的方式思考。桩基动力公司(PDI)因此闪亮登场,该公司是全球最大的动态地基测试设备制造商。它坚定不移地致力于创新,将自身定位于业内最前沿公司,开发出一种快速准确的测试方法,该方法所需测试时间只是传统流程常规测试时间的一小部分。此外,PDI采用安全的云数据存储器。人员无需去现场便可完成测试,因此节省了测试时间、降低了成本并减少了碳排放量。其成果是提升了摩天大楼、桥梁以及各种介于两者之间建筑结构的稳定性,以经济高效的方式重振了建筑行业,使其能自信地建造各种形状和大小结构。凭借50多年的领先于行业的发展,PDI已改善了全球100多个国家和地区工地的质量保证。“我们是一家恰好为深基础行业提供服务的科技公司,”PDI总裁乔治·皮斯萨尔科(George Piscsalko)如是说。

随着多年来创新周期的不断缩短,市场对PDI解决方案的需求激增。对质量和准时交货的全面关注暴露了现有供应商在产品可靠性和可用性方面的问题。PDI不断在测试产品中添加先进的技术和传感器,因此需要一家更先进、更主动的连接解决方案提供商来支持他们不断增长的业务。

PDI抓住机会与Molex莫仕合作,Molex莫仕大大提高了PDI产品组合中连接器和电缆组件的质量。“我们很早就意识到,这家公司能够帮助我们解决问题,并能真正推动我们的业务向前发展。”Piscsalko如此解释道。

在合作中优先考虑质量、安全和效率

于是两个团队开始了合作。

作为两家团队协作创新的一个主要例子,两家公司合作开发出PDI的热完整性剖面仪(TIP™),用于评估钢筋笼内外的混凝土质量。这项创新测试仪可以快速生成测试结果,供我们从世界各地通过云安全地访问。这种可访问性不仅使PDI在行业中脱颖而出,而且Molex莫仕还将传感器直接集成到Thermal Wire®电缆中,以加快和简化生产。

实时测试结果可以比其它完整性测试方法更早地发现所关注的问题和潜在的施工问题,其它完整性测试方法可能需要几个小时或几天的时间来交付测试结果。但要实时提供测试结果并不总是容易的。

使用必须完美运行的加固解决方案,在充分了解公司的质量和耐用性要求方面处于独特的地位。

Molex莫仕的丹尼尔•科赫(Daniel Koch)曾与PDI密切合作,以获得适当的解决方案,他说:“两家公司都有‘永不言败’的态度,这促使双方决意寻找创新方法来解决至关重要的挑战”Molex在与客户合作解决汽车、消费电子、医疗保健和数据中心环境中亟待解决的问题方面有着悠久的历史,使用坚固耐用且性能完美的解决方案,Molex莫仕在充分了解PDI公司的质量和耐用性要求方面处于独特的地位。

自适应制造和主动材料采购

在过去5年中,PDI在Molex的帮助下实现了指数级增长。为了应对订单的增加,Molex莫仕开发了定制自动化解决方案,以提高作业效率和速度。借助自动化,PDI可以更快地构建原型并专注于设计,同时扩大产品开发以满足全球需求。

在新冠疫情期间,PDI在满足市场需求的同时,在避免供应链中断方面面临着严峻的挑战。为了把这些中断控制在有限范围内,Molex莫仕团队努力保持原材料的可用性,以便让生产线保持必要产能。

皮斯萨尔科(Piscsalko)回忆说:“有时候,我们会审视我们的全球供应,但几乎看不到什么问题。尽管如此,Molex莫仕团队总能备好连接器产品,并按时甚至提前交货。Molex莫仕团队总是说,‘别担心,我们会按时交货’。他们是这样说的,也是这样做的。”

支持动态测试增长的动态关系

Molex莫仕和PDI的合作始于电缆组件,并不断发展。PDI因此能够将最新的尖端科技推向市场,同时彻底改变了从浇注到生产的地基测试方式。

皮斯萨尔科(Piscsalko)总结道:“Molex莫仕和PDI从第一天起就是一支真正的协作团队,随着我们的合作不断发展,这种关系只会进一步加强。”“我们将Molex莫仕视为战略合作伙伴,它将为我们产品和业务的长期增长提供帮助。”

要了解更多关于PDI和Molex莫仕如何确保世界各地建筑地基的安全完整性和可靠性,以保持结构的安然无恙,请查看全面的案例研究视频